メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ネットに接続せずにe2_studioとSSPをインストールする方法

最終更新日:2017/07/05

Question:

インターネットに接続せずにe2 studioとSSPをコンピュータにインストールするにはどうすればよいですか?

Answer:

e2 studioオフラインインストーラを使用すれば、インターネットに接続せずにインストールすることができます。同様にSSPインストーラも、コンピュータへ転送してオフラインでインストールすることができます。コンパイラを別途ダウンロードし、同様にインストールする必要があります。

GCCツールチェーンはこちらからダウンロードしてください。
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/

GCCは定期的にアップデートされていますので、入手したGCCのバージョンがお客様のe2 studioとSSPのバージョンに対応しているかを、インストールガイドとリリースノートで二重にチェックしてください。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア