メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

デバッガ接続実行時Windowsのセキュリティアラートが発生する

最終更新日:2017/07/05

Question:

初めてSynergyプラットフォームのデバッガに接続して実行したときにWindowsのセキュリティアラートが発生する理由は何でしょうか?

Answer:

初めてSynergyプロジェクトのデバッガを接続して実行するとき、いくつかのケースでWindowsが以下のようなセキュリティアラートを通知します。

アクセスを許可すると、Allow Accessボタンを押すことでデバッガと接続できるようになります。

Synergyプラットフォームのアンインストール時には削除されず、インストールしたプログラムを、お客様が手動で削除する必要の可能性があります。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア