メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

スタック使用量の静的な解析_スタックオーバーフローチェック有効化

最終更新日:2017/07/05

Question:

Synergyプロジェクトでスタック使用量の静的な解析と、スタックオーバーフローチェックを有効にするにはどうすればよいですか?

Answer:

ご質問の機能を許可する、2つのGNUコンパイルオプションがあります。オプションに関する情報はこちらをご覧ください。

gcc.gnu.org/.../Static-Stack-Usage-Analysis.html

gcc.gnu.org/.../Stack-Overflow-Checking.html

これらオプションは、以下の通りプロジェクトに追加されます。

C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> Cross ARM C Compiler -> Miscellaneous -> Other compiler flags

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア