メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

コードを編集するためのe2_studioオートコンプリートオプション調整

最終更新日:2017/07/05

Question:

コードを編集するためにe2 studioのオートコンプリートオプションを調整するにはどうすればよいですか?

Answer:

以下に示すとおり、e2 studioの基本設定を編集することでオプションを調整できます。

Window > preferences > C/C++ > Editor > Templates > Comment(デフォルト:複数行コメント)

コメント内の新しい行に常にアスタリスクが表示されるのが気になるお客様は、通常の本文と同じようにキーボードからコメントを入力し、本文を選択してCtrl+Shift+/を押すだけで本文にコメントとして入力できます。

コードブロックを/*で始めたい場合は、Enterを押し、Backspaceを2回押してから、コメントを書き込んでください。アスタリスクがコメントの新しい行に表示されなくなります。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア