メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

コンパイル時のデフォルト値HTTPポート番号の変更は?

最終更新日:2017/07/25

Question:

コンパイル時のデフォルト値HTTPポート番号の変更は?

Answer:

HTTPサーバーのデフォルト設定値(80)は、nx_http_server.h:内のdefineを編集することで変更が可能です(下記)。

nx_http_server.h:#define NX_HTTP_SERVER_PORT 80

この際、Synergyコード作成時に起こる上書き(オーバーライト)を防ぐため、ファイルは読み出し専用(read only)に変更する必要があります。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア