メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

コンソールスワップデモ用Telnetのコンプリート版

最終更新日:2017/07/05

Question:

コンソールスワップデモ用のTelnetのコンプリート版はどこにありますか?

Answer:

Synergyインポート形式のプロジェクトのコンプリート版を以下に添付します。SynergyキットではIPアドレスのデフォルト設定が192.168.0.0になっており、PC EthernetアダプタでIPアドレス192.168.0.100を使用してテスト済みです。

ConsoleSwapEnet.zip

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア