メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

キットのEthernet PHY関連IRQは、Ethernetデザインに必要ですか?

最終更新日:2017/07/25

Question:

キットのEthernet PHY関連IRQは、Ethernetデザインに必要ですか?

Answer:

このIRQは、いくつかのPHY devicesでサポートされているWake-on-LAN機能に関連するオプショナルピンです。
この機能により、MCUをWakeすることが出来ます。この信号はSynergyキットに内蔵されており、
ユーザーは必要時にこの機能をデザインに追加することが可能です。
これはオプショナルな信号であり、現在のSynergy Ethernetモジュールには必要ありません。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ