メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ウォッチドッグタイマが動作しない

最終更新日:2017/10/27

Question:

デバッガを接続してウォッチドッグタイマの評価を行っています。設定時間に到達しても、リセットベクタに処理が飛びません。どうしたらよいでしょうか?

Answer:

デバッガー接続中はウォッチドッグタイマは動作しません。ウォッチドッグタイマの動作を確認する場合は、デバッガを接続しないようお願いします。

本件はSSP Users' Manual (ユーザーズマニュアル)「3.3 Example: Creating a WDT Application」において、下記のように記載されていますのでご参照ください。
However, this sequence does not occur when using the debugger because the WDT does not run when connected to the debugger.

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ