メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

アンチウイルスソフトウェアがe2_StudioとSSPのインストールに影響

最終更新日:2017/07/05

Question:

アンチウイルスソフトウェアが e2 Studio とSynergyソフトウェアパッケージのインストールに影響して、ツールチェーンが正しくインストールされない恐れはありますか?

Answer:

アンチウイルスを実行中にe2 studioとSSPをインストールすると、インストールの一部が実行されないことがあります。その場合は、ツールチェーンのインストールが不完全な状態 になります。インストールが不完全なツールチェーンでは、Synergyプロジェクトを正常に開くことができません。
アンチウイルスを実行していない状態でe2 studioをインストールすれば、ツールチェーンは正常にインストールされます。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア