メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

「Sleep mode」と「Software Standby mode」の主な違いは何ですか?

最終更新日:2017/06/28

Question:

「Sleep mode」と「Software Standby mode」の主な違いは何ですか?

Answer:

「Sleep mode」は、MCUの動作クロックを止めず、CPUの命令実行のみを止めます。
一方、「Software Standby mode」は、MCUの動作クロックも止めます。

「Software Standby mode」は、一般に「Sleep mode」より低消費電力です。
一方で、動作クロックが停止するため、RTC等一部を除き周辺機能も停止します。
    
詳細は、各MCUのユーザーズマニュアルを参照願います。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ